DOCA0098PT-08

Modificar definições do grupo

Pode modificar definições do grupo exceto nomes de grupo ou as permissões do grupo administrador.
  1. Clique em Definições > Gestão de utilizadores > Definições do grupo.
  2. Selecione o grupo que quer modificar no menu de lista pendente Grupo.
  3. Introduza o intervalo de tempo limite de inatividade da sessão (em minutos).
  4. Selecione uma função na árvore do menu de funções para ver as permissões para essa função.
  5. Selecione Sim ou Não para Ver ou Modificar para definir permissões.
    NOTA: O acesso a uma função é recusado se tiver selecionado Não para Ver.
  6. Repita os passos 5 e 6 para cada função.
  7. Clique em Guardar alterações para aplicar as novas permissões.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?