DOCA0098PT-08

Modificar um utilizador

Pode modificar as definições de utilizador exceto o nome de utilizador e a palavra-passe.

Um administrador não pode alterar o nome de utilizador nem a palavra-passe depois de o utilizador a ter criado. Se se esquecer do nome de utilizador ou da palavra-passe, contacte um administrador para eliminar a conta e criar uma nova.

  1. Clique em Definições > Gestão de utilizadores > Utilizadores.
  2. Selecione o utilizador que quer modificar.
  3. Modifique os campos que quer alterar e depois clique em Guardar alterações.

O utilizador tem de alterar a palavra-passe depois de iniciar a sessão pela primeira vez.

** See Changing the Password
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?