DOCA0098PT-08

Selecionar a plataforma e a frequência de publicação

Utilize o separador secundário Publicação para selecionar a plataforma para a qual são enviados os dados registados e com que frequência.
  1. Clique em Definições > Definições gerais > Publicação.
  2. Selecione a Plataforma de destino na lista pendente.
  3. Selecione a frequência com que os dados são enviados na lista pendente Frequência da publicação:
    • Semanalmente: selecione o dia da semana.
    • Diariamente: os dados são enviados à 1:00 , hora local.
    • Para frequências superiores, as horas de publicação são calculadas a partir da 0:00 . Por exemplo, se selecionar A cada 2 horas, os dados são enviados às 0:00 , 2:00 , 4:00  e assim sucessivamente. Se selecionar A cada 3 horas, os dados são enviados às 0:00 , 3:00 , 6:00  e assim sucessivamente.
  4. Clique em Guardar alterações.

    A primeira publicação ocorre na primeira hora que corresponder à frequência selecionada depois da tarefa Iniciar publicação. Se, por exemplo, selecionar De 2 em 2 horas e a publicação começar às 9:45 , a primeira publicação é às 10:00 .

    see Commissioning.
NOTA: A DSP estará disponível como uma opção pendente em Plataforma de destino apenas após ativar os Serviços Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?