DOCA0098PT-08

Carregar um novo certificado

Pode instalar um novo certificado HTTPS no dispositivo.

Recomenda-se que faça uma cópia de segurança da configuração antes de instalar um novo certificado. Para atualizar o certificado HTTPS:

  1. Clique em Definições > Certificados de > Segurança.
  2. Clique dentro da caixa de texto Instalar novo certificado.
  3. No browser, selecione o ficheiro *.pem e, em seguida, clique em Abrir.
  4. Clique em Instalar. A opção Detalhes do certificado instalado é atualizada e mostra o novo certificado.

Para remover o certificado atual e repor o certificado predefinido do Com’X, clique em Repor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?