DOCA0098RU-09

Удаленный доступ с операционными системами Windows

Вы можете получить удаленный доступ к Com'X, используя IP-адрес под Windows XP.

Необходимо попросить системного администратора присвоить фиксированный IP-адрес, чтобы Com’X постоянно имел одинаковый IP-адрес.

В ОС Windows Com'X доступен из Проводника Windows при подключении ПК в той же локальной сети. Не нужно знать IP-адрес.

** (см. «С Windows 7/Vista»)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?