DOCA0098RU-09

Настройки локального ID и ID устройств

Чтобы внешний клиент Modbus TCP/IP мог получить доступ к устройству, подключенному к Com'X, у каждого устройства должен быть уникальный ID или Локальный ID. Локальный ID автоматически присваивается при создании каждого устройства и связывается с Идент. кодом подчиненного устройства.

Идент. код подчиненного устройства – это либо

  • сконфигурированный Modbus ID любого устройства, подключенного к последовательному порту RS485;
  • либо сконфигурированный Modbus ID подключенного устройство Modbus TCP/IP;
  • либо ID, используемый шлюзом Modbus TCP/IP, через который устройство подключено к сети Ethernet.

Вы можете изменить Локальный ID на странице Настройки > Связь > Шлюз Modbus > Идентификаторы устройств. Локальный ID должен быть уникальным и может меняться, только если регистрация данных отключена для обновляемого устройства.

На странице Устройства также содержится следующие сведения по каждому из устройств:

  • Идент. код подчиненного устройства
  • Подключение:  «Последовательный порт», IP-адрес для удаленных устройств или ZigBee ID.
  • Тип устройства, как определено в Настройках устройств

** See Starting the Data Logging
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?