DOCA0098RU-09

Настройки сети

Change title?
Com'X обеспечивает несколько интерфейсов подключения.

  • Ethernet с двумя портами
  • Wi-Fi
  • GPRS или 3G для изолированных мест или мест, где системный администратор не разрешает доступ к инфраструктуре сети.

Доступные интерфейсы определяются оборудованием, подключаемым к Com'X: GPRS или 3G-модем или USB-ключ Wi-Fi.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?