DOCA0098RU-09

DHCP-сервер через порт Ethernet

Вы можете настроить конфигурацию Com'X, чтобы он назначал IP-адреса для сети.

В этом случае Com'X конфигурирует свой интерфейс Ethernet Eth2 с IP-адресом 10.25.1.1.

Com’X также запускает внутренний DHCP-сервер. Он позволяет вам автоматически назначать IP-адрес, согласованный с вашим собственным адресом, для любых устройств, подключенных к той же сети и сконфигурированных для работы в качестве клиентов DHCP.

IP-адреса, назначенные Com'X, находятся в подсети 10.25.1.0/24 (начиная с 10.25.1.65, 10.25.1.66, и т. д.). Com’X не имеет возможностей маршрутизации. В результате этим DHCP-сервером не посылаются ни Шлюз по умолчанию, ни Сервер доменных имен.

Необходимо связаться с системным администратором объекта, чтобы подтвердить, что сеть, в которой подключен интерфейс Eth2 Com'X:

  • отделена от остальной части сети объекта;
  • не нарушает работу другого DHCP-сервера.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?