Настройки порта Ethernet
Порты Ethernet можно конфигурировать в двух режимах:
- Режим переключения: два порта Ethernet имеют одинаковую конфигурацию.
- Режим вышестоящего/нижестоящего устройства: два порта Ethernet конфигурируются отдельно.
Конфигурация в режиме переключения
На данном изображении
показана конфигурация
порта Ethernet в режиме
переключения:
В режиме переключения у обоих портов Ethernet одинаковые настройки. Использование двух портов облегчает монтаж проводки:
- один порт можно подсоединить к переключателю в локальной сети.
- один порт можно использовать для подключения ПК для выполнения операций конфигурирования или для подключения устройства сбора данных локально с портом Ethernet.
Конфигурация в режиме вышестоящего/нижестоящего устройства
На данном изображении
показана конфигурация
порта Ethernet в режиме
вышестоящего/нижестоящего
устройства:
В режиме вышестоящего/нижестоящего устройства два порта Ethernet имеют разные настройки и функционируют независимо:
- один порт должен использоваться для публикации данных.
- один порт должен использоваться для сбора данных.
Порт, используемый для публикации данных (eth1), можно конфигурировать в режиме клиента DHCP или в режиме статического адреса IPv4. Порт, используемый для сбора данных (eth2), можно конфигурировать в режиме клиента DHCP, статического адреса IPv4 или DHCP-сервера.
Настройки конфигурации Ethernet
Клиент DHCP: IP-адрес Com’X назначается автоматически. Рекомендуется иметь фиксированный IP-адрес, назначаемый DSL-модемом или администратором сети.
Статический адрес IPv4: введите адреса IP, маски подсети и шлюза по умолчанию. Адреса назначаются Com'X системным администратором.