DOCA0098RU-09

Настройки адреса IPv4

Com'X поддерживает три различных рабочих режима для назначения IP-адреса.

Поддерживаемые режимы:

  • Статический IPv4
  • Клиент DHCP
  • DHCP-сервер

** (see Static IP Settings)(see DHCP Client)(seeDHCP Server Over Ethernet Port or DHCP Server Over Wi-Fi)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?