DOCA0098RU-09

Пользовательское основное измерительное устройство

После создания пользовательской модели основного измерительного устройства во вкладке Пользовательская библиотека вы можете добавить примеры этого пользовательского основного измерительного устройства на вкладке Настройки устройств.

При добавлении пользовательского основного измерительного устройства два импульсных выхода автоматически подключаются к вышестоящему устройству. Вы можете подключить четыре управляющих выхода, как описано в разделе «Подключение стандартного основного измерительного устройства»

**see Connecting a Standard Main Meter
.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?