DOCA0098RU-09

Пользовательская модель счетчика импульсов KYZ

В пользовательской модели счетчика импульсов KYZ есть замыкание сухого контакта, которое изменяет состояние каждый раз, когда увеличивается показание счетчика.

Com'X обнаруживает изменение состояния, и показание счетчика увеличивается на величину веса импульса.

Каждый вариант пользовательского счетчика импульсов KYZ необходимо напрямую подключать к цифровым входам Com’X.

Характеристики измерений

Пользовательская модель счетчика импульсов KYZ представляет такие же Характеристики измерений и элементы Таблицы измерений, как описано в разделе «Создание пользовательского счетчика импульсов».

Характеристики измерений включают следующее:

Поле Описание
Элемент счета Выберите элемент измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент счета.
Единица отсчета Выберите единицу измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица счета.
Вес импульса Счетчик импульсов увеличивает показание на это значение каждый раз, когда принимается импульс. Список ограничивается значениями, которые соответствуют выбранному типу счетчика.
Верхний диапазон

Определяет, когда счетчик активной энергии сбрасывается на ноль.

Расходомерный элемент Выберите элемент потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский расходомерный элемент.
Единица расхода Выберите единицу потока из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица расхода.

Счетчик циклов

На данном изображении показано различие между счетчиком импульсов KYZ и стандартным счетчиком импульсов (вес импульса = 10):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?