DOCA0098RU-09

Пользовательская модель основного измерительного устройства

Пользовательская модель основного измерительного устройства состоит из двух импульсных выходов и четырех управляющих выходов.

Вы можете создать индивидуальное основное измерительное устройство введением специальных настроек для следующих характеристик измерений каждого из двух импульсных выходов:

  • Подсчет элементов
  • Единица подсчета
  • Расходомерный датчик
  • Единица расхода.

Характеристики сигналов четырех управляющих выходов представляют такие же варианты конфигурации, как стандартное основное измерительное устройство Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?