DOCA0098RU-09

Пользовательские устройства Modbus

Com’X может также связываться с любым сторонним устройством Modbus. Устройство Modbus такого типа называется пользовательским подчиненным устройством последовательной линии Modbus.

Com’X может связываться с пользовательским подчиненным устройством последовательной линии Modbus двумя способами:

  • напрямую с использованием собственного последовательного порта;
  • через шлюз последовательной линии ModbusTCP/Modbus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?