DOCA0098RU-09

Пользовательские модели

Com'X поддерживает использование пользовательских моделей.

Пользовательская модель – это любая модель, отличная от встроенной модели от Schneider Electric. Для использования пользовательской модели необходимо сначала создать пользовательскую модель. Пользовательская модель может быть:

  • основана на существующей модели Schneider Electric;
  • основана на предварительно созданной пользовательской модели;
  • совершенно новой моделью.

Если пользовательская модель основана на уже существующей модели Schneider Electricили предварительно созданной пользовательской модели, то новая модель наследует характеристики базовой модели, на которой она основана. Перенос характеристик упрощает задачу создания новой пользовательской модели, так как для ее создания вам необходимо только добавлять или редактировать характеристики, уникальные для новой пользовательской модели.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?