DOCA0098RU-09

Встроенные устройства Ethernet

Вы можете добавлять встроенные устройства Ethernet в свою систему.

В системе вы можете добавить следующие устройства:

  • Modbus TCP/IP к шлюзам последовательной линии Modbus. Эти шлюзы используются для сбора данных от последовательных устройств.
  • счетчики Modbus TCP/IP;
  • Пользовательские Modbus TCP/IP к шлюзу последовательной линии, используемому для сбора данных от последовательных устройств.

Примечание: Для сбора данных от счетчика серии PM800 с платой Ethernet и использования этого PM800 в качестве шлюза вам необходимо назначить 2 устройства: счетчик (например, PM850ECC) и шлюз (шлюзPM8ECC Modbus).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?