DOCA0098RU-09

Основные свойства

Все устройства имеют интерфейсы Основные свойства и Контролируемая зона.

Основные свойства

Все устройства имеют набор общих свойств, которые включают тип, название, комментарий, продукт и расположение устройства.

В данной таблице представлены основные характеристики Com'X:

Поле Описание Комментарии
Тип Соответствует типу выбранного устройства. Это поле автоматически назначается Com'X и не может быть изменено.
Имя Соответствует имени устройства. Это поле не должно содержать следующие символы: /:*?< >| или пробел.
Комментарий Позволяет ввести дополнительную информацию.
Продукт Соответствует типу измерений. Это поле доступно только для счетчиков или датчиков. Интервал регистрации измерений задается в соответствии со значением, указанным в разделе «Регистрация данных».
Расположение устройства Определяет, где физически установлено устройство.

Например:

  • главный распределительный щит низкого напряжения для электрического счетчика
  • котельное помещение для газового счетчика
  • наружный северный фасад для температурного датчика

Имя устройства связано с измерением для создания счетчика в Energy Operation. Например, измерение активной энергии для PM3250 под названием Вентиляция Q01 создает счетчик Вентиляция Q01_Активная энергия.

Примечание: Energy Operation получает эту информацию от Com'X для создания измерительной архитектуры объекта.

Контролируемая зона

Контролируемая зона позволяет определить зону здания, измеряемую счетчиком или датчиком. Объект может состоять из нескольких зданий. Каждое здание может иметь несколько этажей. Каждый этаж может состоять из нескольких зон. Топология объекта определяется введением значений в полях Здание, Этаж, и Зона.

Поле Использование помогает идентифицировать устройство во вкладке Таблица измерений. Можно использовать заранее заданное имя или установить свое собственное.

Чтобы ввести наименование этажа, сначала нужно ввести наименование здания. Чтобы ввести наименование зоны, сначала нужно ввести наименование этажа.

Пример: Контролируемая зона

Этот пример описывает, как определить название зданий, этажей, зон, и применение счетчиков и датчиков объекта, состоящего из 2 зданий:

Данная таблица показывает примеры наименования для разных полей раскрывающегося меню Контролируемая область:

    Контролируемая область  
Счетчик/датчик Расположение устройства Здание Этаж Зона Применение
M1 Главный распределительный щит Здание А Основное измерительное устройство
M2 Главный распределительный щит Здание А 1-й Субсчетчик
M3 Главный распределительный щит Здание А 2-й Субсчетчик
M4 Распределительный щит 1 Здание А 1-й Восток Освещение
M5 Распределительный щит 1 Здание А 1-й Запад Освещение
M6 Распределительный щит 1 Здание А 1-й Восток Вентиляция
M7 Распределительный щит 1 Здание А 1-й Запад Вентиляция
M8 Распределительный щит 2 Здание А 2-й Восток Освещение
M9 Распределительный щит 2 Здание А 2-й Запад Освещение
M10 Распределительный щит 2 Здание А 2-й Восток Вентиляция
M11 Распределительный щит 2 Здание А 2-й Запад Вентиляция
M12 Котельное помещение Здание А Отопление
M13 Вне помещения Здание А Основное измерительное устройство
Темп1 Наружный северный фасад Здание А Вне помещения Прочие
M14 Главный распределительный щит Здание B Основное измерительное устройство
M15 Котельное помещение Здание B Отопление
M16 Вне помещения Здание B Основное измерительное устройство
Темп2 Наружный северный фасад Здание B Вне помещения Прочие

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?