DOCA0098RU-09

Проверка связи

Состояние связи с устройством оценивается при каждом соединении, инициированном Com'X, например, при использовании вкладки «Данные в реальном времени».

Если включена опция Нерабочее время, Com'X разрывает связь с устройством после двух последовательных тайм-аутов сообщений. Com'X рассматривает устройство как неработающее и не делает попыток связаться с ним снова, пока не истечет Нерабочее время.

Это сокращает ненужный сетевой трафик посредством исключения сообщений неработающему устройству. Вы можете обойти таймер, запустив проверку связи вручную.

Если функция Нерабочее время не включена, то Com'X продолжает делать попытки связаться с устройством, и тайм-ауты от не отвечающих устройств будут влиять на полосу пропускания внешних клиентов.

На подвкладке Проверка связи вы можете выполнить ручную проверку связи, а также сконфигурировать таймер нерабочего времени для восстановления связи.

** xrefs toexecute a manual communications check AND configure the Out of Service timer
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?