DOCA0098RU-09

Com’X 510 для управления энергией базового уровня

Com’X 510 поддерживает просмотр данных в реальном времени со многих обычных типов устройств, обеспечивая специфические для устройства характеристики.

Дополнительные возможности управления энергией включают:

  • просмотр данных в реальном времени и данных за прошлый период со многих мест посредством поддерживаемого веб-браузера;
  • выбор интервалов регистрации и величин, которые вы хотите регистрировать;
  • автоматический экспорт выбранных зарегистрированных данных на ваш ПК для дополнительного анализа;
  • обеспечение безопасности данных и системы посредством защиты паролем и контролируемого доступа к индивидуальным веб-страницам, а также посредством управления межсетевым экраном Com’X 510;
  • выполнение простых команд сброса настроек управления для поддерживаемых устройств (например, мин./макс. и накопленная энергия);
  • настройка даты и времени для подключенных устройств, которые поддерживают команды настройки времени.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?