DOCA0098RU-09

Основные особенности

Основными особенностями Com’X 510 являются:

  • данные в реальном времени в понятном виде;
  • просмотр панели управления для статистической отчетности;
  • автоматическое обнаружение подключенных устройств Modbus;
  • возможность подключения к удаленному хранилищу данных через три среды: GPRS/3G, проводной Ethernet или Wi-Fi Ethernet;
  • два порта Ethernet для отделения соединения вышестоящей глобальной сети от сети полевого устройства;
  • четыре поддерживаемых протокола передачи: HTTP, HTTPS, FTP и SMTP с управлением прокси-сервером;
  • регистрация данных
  • экспорт данных с собственным подключением к сервисным платформам Schneider Electric (таким как Energy Operation) и с созданием .csv файла для других серверов баз данных;
  • функциональность шлюза от Modbus  TCP до Modbus RTU или Modbus ASCII;
  • настройка через встроенные веб-страницы;
  • совместимость с рабочей средой электрических распределительных устройств (температура, электромагнитная совместимость);
  • локальное резервирование параметров конфигурации;
  • ZigBee Pro с датчиками EM4300.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?