DOCA0098RU-09

Обзор продукта

Энергетический сервер Com’X 510 является компактным автоматически конфигурируемым шлюзом и регистратором данных, а также является существенной частью системы управления энергией базового уровня.

Он собирает и хранит данные потребления коммунальных ресурсов WAGES (вода, воздух, газ, электричество и пар) и параметры окружающей среды, такие как температура, влажность и уровни CO2 в здании. Com’X 510 предоставляет доступ к отчетам, таким как сводные таблицы встроенных устройств и цепей, а также к встроенной регистрации данных. Данные могут надежно вызываться в реальном времени или передаваться в виде отчета на сервер базы данных Internet.

Данные готовы для обработки после получения сервером. Данные отображаются как веб-страницы через сервисные платформы управления энергией, предоставляемые компанией Schneider Electric, такие как EcoStruxure™Energy Operation и EcoStruxure™ Facility Expert, для поддержки оптимизации управления энергоэффективностью и затратами.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?