DOCA0098RU-09

Сохранение конфигурации

Конфигурацию Com'X можно сохранить в файл и использовать его для восстановления конфигурации на том же устройстве Com'X.

Перед и после выполнения каждого обновления микропрограммного обеспечения необходимо выполнять резервное копирование конфигурации.

Файлы резервной копии содержат конфиденциальную информацию, например сетевые пароли.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность несанкционированного доступа
Не передавайте файл резервной копии посторонним людям.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Формат имени файла Com'X имя_Версия микропр. обеспечения_ГГГГММДД-ЧЧММ.zip. Например, MyComXEnergyServer_V6.0_20190110_1020.zip указывает, что файл создан с данными из

  • Com'X с именем MyComXEnergyServer,
  • работающего на версии микропрограммного обеспечения 6.0
  • 10 января 2019 г. в 10:20.

Конфигурацию следует сохранять только после завершения первоначального обновления или настройки.

** (см. Обновление микропрограммного обеспечения)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?