DOCA0098RU-09

Панели управления

Имеется два типа панелей управления: Электроэнергия и Журнал тенденций.

Панели управления Электроэнергия отображают совокупную за период времени информацию о потреблении энергии. Журнал тенденций отображает каждую точку данных, собранных для устройств или величин и выбранную временную шкалу.

Com’X поддерживает четыре периода для панелей управления «Электроэнергия», описанных ниже.

Период Описание
По дням По умолчанию отображается текущий день по сравнению с предыдущим днем по часам.
По неделям По умолчанию отображается текущая неделя по сравнению с предыдущей неделей по дням.
По 4 недели

По умолчанию отображается текущий четырехнедельный период по сравнению с прошедшим четырехнедельным периодом.

Месяцы располагаются по дню недели, а не по дню месяца.

По годам По умолчанию отображается текущий календарный год по сравнению с предыдущим годом по месяцам.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?