DOCA0098RU-09

Экспорт статистических данных

Экспорт статистических данных позволяет определить величины устройства для последующей загрузки и экспорта .csv-файла для каждого устройства.

Формат журнала данных и имени файлов такие же, как при публикации с помощью функции CSV экспорт.

Доступные величины ограничены величинами, сконфигурированными для регистрации данных.

** (See File Format of CSV Export).(see Selecting Measurements to Log or Publish)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?