DOCA0098RU-09

Просмотр сводной таблицы устройств

Просмотр сводной таблицы устройств предоставляет сводные данные с одного или более выбранных устройств.

Ниже перечислены измерения, отображаемые в каждой сводной таблице.

Сводные данные Измерение
Цепь
  • Потребляемый среднекв. ток (A)
  • Активная мощность (кВт)
  • Коэффициент мощности
  • Состояние выключателя
Ток нагрузки Среднекв. ток на фазу (A)
Потребляемый ток Среднекв. потребляемый ток на фазу (А)
Мощность
  • Текущая потребляемая мощность (кВт)
  • Пиковая потребляемая мощность (кВт)
  • Записанное время и дата
Энергия отпущенная
  • Активная энергия отпущенная (кВт/ч)
  • Реактивная энергия отпущенная (кВАР/ч)
  • Активная энергия суммарная (кВт/ч)
  • Реактивная энергия суммарная (кВАР/ч)
Энергия полученная
  • Активная энергия полученная (кВт/ч)
  • Реактивная энергия полученная (кВАР/ч)
  • Активная энергия суммарная (кВт/ч)
  • Реактивная энергия суммарная (кВАР/ч)
Качество электроэнергии
  • Коэффициент мощности суммарный
  • Частота (Гц)
  • Полный коэф. гармоник по напряжению LL (В)
  • Полный коэф. гармоник по напряжению LN (В)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?