DOCA0098RU-09

Просмотр отдельного устройства

Страница Просмотр отдельного устройства отображает следующую информацию для выбранного устройства:
Меню Описание
Контролируемая зона Параметры, описывающие местоположение и использование устройства, как указано в разделе Основные характеристики
Gauges

Аналоговое представление показаний устройства.

Опциями являются Ток нагрузки (A), Питание, Напряжение LL и Напряжение LN.

Basic Основные общие показания выбранного устройства.
Электроэнергия Табличное представление данных по электроэнергии.
Demand Табличное представление данных потребления электроэнергии.
Power Quality Табличное представление данных качества электроэнергии.
** Common Properties
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?