DOCA0098RU-09

Общие сведения о быстром начале работы

В этой главе описывается, как выполнять общие задачи с Com’X 510. Полное описание характеристики, кратко описанной в каждом пункте, см. в разделах, на которые он указывает.

Примечание: Убедитесь, что Com'X работает под управлением последней версии микропрограммного обеспечения. Для загрузки последней версии микропрограммного обеспечения перейдите на веб-сайт www.schneider-electric.com/en/download/.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?