DOCA0098RU-09

Обзор системы обеспечения безопасности

Ваш продукт Schneider Electric снабжен функциями обеспечения безопасности.

Данные функции поставляются в состоянии по умолчанию и могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. Примите во внимание, что отключение или модификация настроек данных функций может повлиять на общую безопасность устройства и, в особенности, сети, как позитивно, так и негативно. Для оптимального использования функций безопасности, ознакомьтесь с рекомендациями по безопасности.

Устройства сделаны прочнее для увеличения надежности. Это постоянный процесс, состоящий из практик безопасной разработки, включения функций безопасности и тестирования в наших лабораториях безопасности. Следование рекомендациям по увеличению безопасности системы является необходимым фактором для увеличения безопасности.

См. статью Cybersecurity Hardening Best Practices (Рекомендации по усилению кибербезопасности).

узнайте/спросите, как преобразовать адрес в ссылку
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?