DOCA0098RU-09

Управление пользовательскими страницами

Вы можете создавать и добавлять в Com'X пользовательские веб-страницы для создания пользовательских представлений данных.

В данном разделе рассматривается добавление пользовательских веб-страниц в Com'X. Информацию об API и о том, как создавать пользовательские веб-страницы, см. в документе Технические сведения о пользовательских веб-страницах Com'X 510, 7EN72-0199.

Осторожно
НЕТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ
  • Избегайте неправильной настройки конфигурации программного обеспечения, так как это может привести к неточным отчетам и (или) результатам данных.
  • Не основывайте ваши действия по ремонту или обслуживанию только на сообщениях и информации, отображаемых программным обеспечением.
  • Не полагайтесь только на данные, отображаемые в программном обеспечении, чтобы определить, правильно ли функционирует устройство и отвечает ли оно всем действующим стандартам и требованиям.
  • Не заменяйте данными, отображаемыми в программном обеспечении, наработанный опыт на рабочем месте или в обслуживании оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?