DOCA0098RU-09

Настройки электронной почты

Настройки электронной почты позволяют выполнять конфигурирование соединения с SMTP-сервером для публикации .csv-файла по SMTP.
УВЕДОМЛЕНИЕ
НАРУШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ
Обеспечивайте соблюдение региональных нормативных требований по защите данных при использовании персональных данных и адресов электронной почты.
Невыполнение данных указаний может повлечь со собой получение претензий, наступление ответственности или штрафные санкции за несоблюдение применимых нормативных требований по защите данных.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?