Управление межсетевым экраном
Управление
межсетевым
экраном позволяет
включать и отключать
порты устройства,
а также конфигурировать
номера портов
для каждого
интерфейса,
за исключением
отдельно оговоренного.
- Параметры
портаНиже приведены настройки опции Управление межсетевым экраном по умолчанию для каждого протокола по каждому интерфейсу.
- Доступ к сети
вышестоящих
устройствВы можете включить доступ к сети вышестоящих устройств на странице Управление межсетевым экраном.
- Конфигурирование
настроек межсетевого
экранаВы можете выполнять конфигурирование настроек межсетевого экрана.
- Отключение
служб DPWS и SSHСлужбы DPWS и SSH по умолчанию включены. Службой DPWS используется определенный порт для обнаружения Com'X, а служба SSH использует определенный порт для удаленного доступа службы технической поддержки Schneider Electric. В целях безопасности рекомендуется выключить эти службы, установив их параметры на Нет, и включать их только при необходимости.
- Отключение
кнопки сброса
пароляЕсли Com'X установлен в общественном месте, можно отключить функцию сброса пароля для кнопки «Резервное копирование».
- Политика блокировки
учетной записиФункция блокировки учетной записи позволяет заблокировать учетную запись пользователя при превышении заданного числа неудачных попыток авторизации за определенный период времени. По умолчанию данная функция включена.
- Настройка
политики блокировки
учетной записиДля настройки политики блокировки учетной записи:
- Выключение
политики блокировки
учетной записиПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется оставить функцию блокировки учетной записи включенной, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.
- Обзор предупрежденияПредупреждение позволяет отображать сообщение, предостерегающее от несанкционированного использования и информирующее авторизованных пользователей об обязанности использовать Com’X по назначению. По умолчанию данная функция выключена. Когда функция включена, пользователь может перейти на страницу входа Com'X только после согласия с условиями и положениями, отображаемыми в предупреждении.