DOCA0098RU-09

Обзор настроек

В этом разделе описывается, как конфигурировать общие настройки Com’X.
rephrase as not a chapter lead in in future
Осторожно
НЕТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ
Избегайте неправильной настройки конфигурации программного обеспечения, так как это может привести к неточным отчетам и (или) результатам данных.
Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме, повреждению оборудования или безвозвратной потере данных.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?