DOCA0098RU-09

Доступ к сети вышестоящих устройств

Вы можете включить доступ к сети вышестоящих устройств на странице Управление межсетевым экраном.

Данная функция позволяет нижестоящим устройствам получать доступ к серверам (например, DNS, SNTP и SMTP) вышестоящей сети.

В таблице ниже указаны интерфейс нижестоящего устройства (откуда направлено сообщение) и интерфейс вышестоящего устройства, куда направлено сообщение, в зависимости от параметров вашей сети.

Параметры сети Нижестоящее устройство (откуда) Вышестоящее устройство (куда)
Только GPRS/3G Порт Ethernet 2 GPRS/3G
GPRS/3G и коммутируемая сеть — — — —
Только Wi-Fi Порт Ethernet 2 Wi-Fi
Wi-Fi и коммутируемая сеть — — — —
2 коммутируемых порта (1 IP-адрес для обоих портов) Доступ к сети вышестоящих устройств отсутствует
2 отдельных порта (1 IP-адрес для каждого порта) Порт Ethernet 2 Порт Ethernet 1

Например, если Com'X настроен на использование двух отдельных портов Ethernet, то устройство IFE, подключенное ниже Com'X к порту Ethernet 2 может отправлять сообщения электронной почты EcoStruxure™ Facility Expert через порт Ethernet 1.

Доступ к сети вышестоящих устройств по умолчанию выключен. Если он включен, то доступ осуществляется в соответствии с конфигурацией сети на стр. Настройки сети.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?