DOCA0098RU-09

Управление пользователями

Управление пользователями позволяет создавать группы пользователей с конфигурируемыми разрешениями для функций Com'X.

Кроме того, вы можете создавать индивидуальные учетные записи пользователей и назначать каждого пользователя для группы на основе необходимых разрешений.

Только администратор может добавлять, изменять или удалять пользователей и группы.

** See Group Settings to configure user groups. See Users to add users.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?