DOCA0098RU-09

Пользователи

По умолчанию есть две группы пользователей: «администратор» и «гость». Администратор может создавать дополнительных пользователей и назначать разрешения.

В нижеприведенной таблице описываются реквизиты доступа к системе для пользователей.

Имя пользователя Пароль Группа пользователей
admin

По умолчанию: admin

После первого входа в систему пользователь получает напоминание об изменении пароля.

администратор
guest

По умолчанию: guest

Изменять пароль для группы «гость» может только администратор. Администратор может изменить пароль для группы «гость» при первоначальной настройке.

guest
Определяется пользователем Администратор назначает начальный пароль. Пользователь может изменить пароль после входа в систему. Определяется пользователем

Ниже приведен интерфейс для добавления, изменения или удаления пользователя.

  1. Пользователи: Список пользователей Com’X. Формат для пользователей - Имя пользователя (имя и фамилия).

  2. Информация для доступа в систему:

    • Имя пользователя является уникальным идентификатором для учетной записи
    • Группа определяет желаемые разрешения для пользователя.
    • Администратор назначает начальный пароль.
  3. Информация о пользователе: Включает имя и фамилию пользователя и адрес электронной почты (дополнительно).

** Связанная ссылка: (см. «Настройки группы»).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?