DOCA0098RU-09

Архитектура

От простой измерительной установки с одним устройством до больших измерительных систем, Com’X 510 собирает данные от любых шлюзов последовательной линии TCP/Modbus, счетчиков импульсов, приводов и аналоговых датчиков.

На данном изображении показаны возможные варианты архитектуры Com’X 510:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?