DOCA0098RU-09

Поддерживаемые веб-браузеры

Доступ к энергетическому серверу возможен с использованием различных веб-браузеров.
Браузер Версия браузера
Microsoft Edge 42.0 и выше
Internet Explorer IE9 и выше
Firefox 20.0 и выше
Chrome 24.0 и выше

Рекомендуемые веб-браузеры

Для ПК рекомендуется использовать Chrome.

Следующие браузеры рекомендуются для планшетных ПК:

Операционная система Браузер
Windows 10
  • Microsoft Edge
Windows 8
  • Internet Explorer
  • Firefox
iOS
  • Chrome
  • Safari
Android
  • Chrome
  • Браузер Android

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?