DOCA0098RU-09

Дополнительные настройки Ethernet

Дополнительные настройки Ethernet позволяют вам адаптировать настройки сети к вашим особым условиям работы.

Указанные параметры применяются для обоих портов Ethernet.

Настройка Описание Опции
Время существования Определяет число роутеров, через которые может пройти пакет TCP до того, как он сбрасывается.

1 – 255 переходов

По умолчанию: 60 переходов

Включить поддержку протокола TCP Keepalive-сообщение передается для проверки работающего канала передачи между устройством Com'X и его подключенным хостом или для предотвращения разрыва этого канала передачи.

Да или Нет

По умолчанию: Да

Время Прошедшее время между двумя последовательными повторными передачами keepalive-сообщения, если квитирование предыдущей передачи не получено.

1 – 7200 секунд

По умолчанию: 30 секунд

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?