DOCA0098RU-09

Настройки GPRS/3G

Доступ к сотовой связи может добавляться к Com'X при установке модема под крышкой.

Данная таблица показывает настройки GPRS/3G:

Только GPRS/3G GPRS/3G и 2 коммутируемых порта Ethernet (один IP-адрес для обоих портов)

Опции сети сотовой связи зависят от подключенного модема.

GPRS/3G/4G беспроводная передача данных чувствительны к местным условиям окружающей среды, таким как погода, доступность сети и другие устройства GPRS/3G/4G. В случае плохой связи вы можете понести повышенные расходы на связь.

3G-модемы

Перечисленные ниже 3G-модемы были испытаны на совместимость с Com’X. Технические характеристики и указания по установке каждого модема см. в документации изготовителя.

Изготовитель/модель Антенна Примечание
MultiTech (rCell) Внешняя
  • Рекомендуется
  • Подключается Ethernet-кабелем.
  • Модем должен устанавливаться на корпусе. См. инструкции изготовителя по установке.
Digi Routers Внешняя
  • Рекомендуется
  • Подключается Ethernet-кабелем.
  • Модем должен устанавливаться на корпусе. См. инструкции изготовителя по установке.
MOXA (OnCell) Внешняя
  • Рекомендуется
  • Подключается Ethernet-кабелем.
  • Модем должен устанавливаться на корпусе. См. инструкции изготовителя по установке.
eTIC Внешняя
  • Рекомендуется
  • Подключается Ethernet-кабелем.
  • Модем должен устанавливаться на корпусе. См. инструкции изготовителя по установке.
** (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS-SIM Card) (see Configuring Access Settings with EBXA-GPRS)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?