DOCA0098RU-09

Распределение регистров Modbus

**
Доступные для чтения регистры зависят от устройства, с которым осуществляется связь.

Функция обнаружения

Изделие соответствует коду функции Modbus FC43-14 со следующими значениями: 

  • VendorName = Schneider Electric
  • ProductCode = EBX510
  • ProductName = Com’X 510
  • MajorMinorRevision = версия Com’X 510.

Распределение регистров Com'X

С помощью кодов функции Modbus FC03-FC04 можно считывать только следующие значения.

Регистры от предыдущих версий микропрограммного обеспечения также поддерживаются.

Адрес Регистр Объект Размер (слово) Формат Единица Комментарии
1199 1200 D1 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1219 1220 D2 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1239 1240 D3 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1259 1260 D4 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1279 1280 D5 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1299 1300 D6 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1319 1320 Зарезервировано 12  
1331 1332 D1 Вес импульса 2 FLOAT32  
1333 1334 D2 Вес импульса 2 FLOAT32  
1335 1336 D3 Вес импульса 2 FLOAT32  
1337 1338 D4 Вес импульса 2 FLOAT32  
1339 1340 D5 Вес импульса 2 FLOAT32  
1341 1342 D6 Вес импульса 2 FLOAT32  
1343 1344 D1 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1345 1346 D2 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1347 1348 D3 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1349 1350 D4 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1351 1352 D5 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1353 1354 D6 Время вкл. 2 INT32U сек См. примечание 4.
1355 1356 D1 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1357 1358 D2 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1359 1360 D3 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1361 1362 D4 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1363 1364 D5 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1365 1366 D6 Число импульсов 2 INT32U См. примечание 3.
1367 1368 D1 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1371 1372 D2 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1375 1376 D3 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1379 1380 D4 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1383 1384 D5 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1387 1388 D6 Измеряемое значение 4 INT64 См. примечание 3.
1391 1392 D1 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1393 1394 D2 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1395 1396 D3 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1397 1398 D4 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1399 1400 D5 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1401 1402 D6 Измеренный расход 2 FLOAT32 См. примечание 3.
1403 1404 Зарезервировано 96 UINT16  
1499 1500 A1 Нормированное значение 2 FLOAT32 См. примечание 5.
1501 1502 A2 Нормированное значение 2 FLOAT32 См. примечание 5.
1503 1504 А1 Нормированное значение 2 FLOAT32  
1505 1506 A2 Нормированное значение 2 FLOAT32  
1507 1508 А1 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1527 1528 А2 Метка 20 UTF-8 UTF-8  
1547 1548 Зарезервировано 852 INT16    
2399 2400 Правильность цифрового входа - бит 0..5 1 Битовая карта

См. примечание 1.

Можно считать кодом Modbus FC01 (обмотка 38400 - 38405).

2400 2401 Цифровой вход - бит 0..5 1 Битовая карта

См. примечание 2.

Можно считать кодом Modbus FC01 (обмотка 38416 - 38421).

  1. Один бит настраивается для каждого цифрового входа (DI), используемого в Com’X 510.
  2. Один бит настраивается для каждого цифрового входа, сконфигурированного как контактор или импульсное реле, если устройство замыкается.
  3. Данное значение действительно, только если цифровой вход конфигурируется как счетчик импульсов
  4. Данное значение действительно, только если цифровой вход конфигурируется как контактор или импульсное реле
  5. Если датчик, подключенный к аналоговому входу (AI),
    • датчик 0-10 В, исходное значение – значение напряжения [0–10 В].
    • датчик 4-20 мА, исходное значение – значение тока [ 4–0,020 A].

Распределение регистров EM4300

С помощью кодов функции Modbus FC03-FC04 можно считывать только следующие значения.

EM4300 EM4399 Адрес Регистр Описание Размер Тип данных Единицы Обновить частоту
X X 1 2 Идентификатор продукта

17150 — EM4300

17151 — EM4399

1 INT16U << 1 мин.
    2 3 Зарезервировано 1998
X X 2000 2001 Частота 2 FLOAT32 Гц 1 мин.
X   2002 2003 Коэффициент мощности А 2 FLOAT32 1 мин.
X   2004 2005 Коэффициент мощности В 2 FLOAT32 1 мин.
X   2006 2007 Коэффициент мощности С 2 FLOAT32 1 мин.
X X 2008 2009 Полная мощность А 2 FLOAT32 VA 1 мин.
X X 2010 2011 Полная мощность В 2 FLOAT32 VA 1 мин.
X X 2012 2013 Полная мощность С 2 FLOAT32 VA 1 мин.
X X 2014 2015 Полная мощность 2 FLOAT32 VA 1 мин.
X   2016 2017 Реактивная мощность А 2 FLOAT32 Q 1 мин.
X   2018 2019 Реактивная мощность В 2 FLOAT32 Q 1 мин.
X   2020 2021 Реактивная мощность С 2 FLOAT32 Q 1 мин.
X   2022 2023 Реактивная мощность 2 FLOAT32 Q 1 мин.
X X 2024 2025 Активная мощность А 2 FLOAT32 W 1 мин.
X X 2026 2027 Активная мощность В 2 FLOAT32 W 1 мин.
X X 2028 2029 Активная мощность С 2 FLOAT32 W 1 мин.
X X 2030 2031 Активная мощность 2 FLOAT32 W 1 мин.
X X 2032 2033 Напряжение A-N 2 FLOAT32 V 1 мин.
    2034 2035 Зарезервировано 266
X X 2100 2101 Макс. ток А при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 A 15 мин.
X X 2102 2103 Макс. ток В при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 A 15 мин.
X X 2104 2105 Макс. ток С при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 A 15 мин.
X X 2106 2107 Мин. напряжение A-N при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 V 15 мин.
X X 2108 2109 Мин. напряжение В-N при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 V 15 мин.
X X 2110 2111 Мин. напряжение С-N при сбросе нагрузки 2 FLOAT32 V 15 мин.
    2113 2114 Зарезервировано 187
X   2300 2301 Полная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2304 2305 Полная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2308 2309 Полная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2312 2313 Полная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2316 2317 Реактивная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2320 2321 Реактивная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2324 2325 Реактивная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2328 2329 Реактивная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2332 2333 Активная энергия отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2336 2337 Активная энергия А отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2340 2341 Активная энергия В отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2344 2345 Активная энергия С отпущенная - полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2348 2349 Полная энергия отпущенная - полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2352 2353 Полная энергия А отпущенная - полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2356 2357 Полная энергия В отпущенная - потребленная 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2360 2361 Полная энергия С отпущенная - полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
X   2364 2365 Реактивная энергия отпущенная - полученная 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2368 2369 Реактивная энергия А отпущенная - полученная 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2372 2373 Реактивная энергия В отпущенная - полученная 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2376 2377 Реактивная энергия С отпущенная - полученная 4 INT64 VARh 1 мин.
X   2380 2381 Активная энергия отпущенная - полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2384 2385 Активная энергия А отпущенная - полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2388 2389 Активная энергия В отпущенная - полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
X   2392 2393 Активная энергия С отпущенная - полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
    2396 2397 Зарезервировано 16
X X 2412 2413 Индикатор качества связи ZigBee (LQI) 1 INT16U << 1 мин.
X X 2413 2414 Индикатор силы радиосигнала ZigBee (RSSI) 2 FLOAT32 дБм << 1 мин.
X X 2415 2416 Коэффициент ошибочных пакетов ZigBee за последний час 2 FLOAT32 << 1 мин.
X X 2417 2418 PAN ID 1 расширенной сети ZigBee 4 INT64U << 1 мин.
X X 2421 2422 Мощность выходного радиосигнала ZigBee 2 FLOAT32 дБм << 1 мин.
    2423 2424 Зарезервировано 77
  X 2500 2501 Полная энергия отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2504 2505 Полная энергия А отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2508 2509 Полная энергия В отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2512 2513 Полная энергия С отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 VAh 1 мин.
    2514 18 Зарезервировано 16
  X 2532 2533 Активная энергия отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2536 2537 Активная энергия А отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2540 2541 Активная энергия В отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2544 2545 Активная энергия С отпущенная + полученная, не сбрасывается 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2548 2549 Полная энергия отпущенная + полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2552 2553 Полная энергия А отпущенная + полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2556 2557 Полная энергия В отпущенная + полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
  X 2560 2561 Полная энергия С отпущенная + полученная 4 INT64 VAh 1 мин.
    2562 18 Зарезервировано 16
  X 2580 2581 Активная энергия отпущенная + полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2584 2585 Активная энергия А отпущенная + полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2588 2588 Активная энергия В отпущенная + полученная 4 INT64 Wh 1 мин.
  X 2592 2593 Активная энергия С отпущенная + полученная 4 INT64 Wh 1 мин.

Распределение регистров Modbus TH110 и CL110

С помощью кодов функции Modbus FC03-FC04 можно считывать только следующие значения.

TH110 CL110 Адрес Регистр Описание Размер Тип данных Единицы
X X 7937 31032 Product Code 1 INT16U
X X F9F 4000 Температура 2 FLOAT32 °C
  X FA5 4006 Относительная влажность 2 FLOAT32
X CF2 3315 Напряжение аккумуляторной батареи 2 FLOAT32 V
X 79B2 31155 Шлюз индикатора качества связи ZigBee (LQI) 2 FLOAT32
X 79B0 31153 Шлюз индикатора силы радиосигнала ZigBee (RSSI) 2 FLOAT32 дБм

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?