DOCA0098RU-09

Опции конфигурации сети

Com'X оснащается двумя портами Ethernet, а также разъемом для GPRS-модуля или USB-портом для 3G-модема.

В данной таблице представлены опции конфигурации сети Com'X:

Опции Порт
Порт Ethernet 1 Порт Ethernet 2 Wi-Fi GPRS/3G
Только GPRS/3G Настройка конфигурации и сбор данных(1) Настройка конфигурации(1) и сбор данных Настройка конфигурации(2) Публикация данных
GPRS/3G и коммутируемая сеть Настройка конфигурации и сбор данных Настройка конфигурации(2) Публикация данных
Только Wi-Fi Настройка конфигурации и сбор данных(1) Настройка конфигурации(1) и сбор данных Настройка конфигурации, сбор данных и публикация
Wi-Fi и подключенная сеть Настройка конфигурации и сбор данных Настройка конфигурации, сбор данных и публикация
2 коммутируемых порта (1 IP-адрес для обоих портов) Настройка конфигурации, сбор данных и публикация Настройка конфигурации(2)
2 отдельных порта (1 IP-адрес для каждого порта) Настройка конфигурации и публикация данных Настройка конфигурации и сбор данных Настройка конфигурации(2)

(1) Предпочтительное использование для данного порта.

(2) Доступно только в режиме точки доступа Wi-Fi.

Примечание: Вместо указанных выше конфигурация рекомендуется использовать внешний сотовый роутер.

С GPRS или 3G-модемом

GPRS или 3G-модем используется для публикации данных.

Если вы хотите использовать Ethernet для сбора данных, сконфигурируйте Com'X в настройках GPRS/3G и коммутируемой сети. В противном случае Com'X должен быть сконфигурирован как Только GPRS/3G.

Если Com'X сконфигурирован в режиме Только GPRS/3G, порт Ethernet 2 действует как DHCP-сервер. Данный режим позволяет подключать ПК для выполнения конфигурирования.

Примечание: Вместо указанных выше конфигураций рекомендуется использовать внешний сотовый роутер.

Если установлен модуль Wi-Fi, его можно использовать для установки соединения с ПК, планшетным ПК или смартфоном для настройки конфигурации системы.

С ключом Wi-Fi

Для публикации данных можно использовать ключ Wi-Fi. Если вы хотите использовать Ethernet для сбора данных, сконфигурируйте Com'X в настройках Wi-Fi и коммутируемой сети. В противном случае Com'X должен конфигурироваться как «только Wi-Fi».

Проводной Ethernet

Если в Com'X не используется GPRS/3G-модем или модуль Wi-Fi для публикации данных, два порта Ethernet можно конфигурировать отдельно.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?