DOCA0098RU-09

Настройки Wi-Fi

Данная таблица показывает настройки Wi-Fi:

Только Wi-Fi Wi-Fi и 2 коммутируемых порта Ethernet (один IP-адрес для обоих портов)

Используйте порт USB для временного доступа, например, чтобы конфигурировать Com’X.

Для постоянного использования USB-ключ Wi-Fi должен быть закреплен с внешней стороны корпуса по причине ЭМС. Schneider Electric предлагает принадлежности для крепления ключа Wi-Fi с внешней стороны корпуса.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Нецелевое использование оборудования
Не оставляйте ключ Wi-Fi внутри металлического корпуса.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Com’X не допускает двухточечных соединений с другими полевыми устройствами Wi-Fi. Трафик Wi-Fi управляется инфраструктурой Wi-Fi объекта.

**See Wifi Access Point Settingsfor more information.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?