Характеристики измерений и сигналов основного счетчика
Каждый импульсный выход представляет следующие характеристики измерений:
Поле | Описание |
---|---|
Элемент счета | Выберите элемент измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент счета. |
Единица счета | Выберите единицу измерения из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица счета. |
Вес импульса | Счетчик импульсов увеличивает показание на это значение каждый раз, когда принимается импульс. Список ограничивается значениями, которые соответствуют выбранному типу счетчика. |
Верхний диапазон |
Определяет, когда счетчик активной энергии сбрасывается на ноль. |
Расходомерный элемент | Выберите расходомерный элемент из списка или выберите Пользовательский и введите собственное название в поле Пользовательский элемент расхода. |
Единица расхода |
Выберите единицу расхода из списка или выберите Пользовательский и введите собственную единицу в поле Пользовательская единица расхода. |
Каждый управляющий выход представляет следующие характеристики сигналов:
Поле | Описание |
---|---|
Сигнальный элемент | Введите имя данного сигнала или примите имя по умолчанию Состояние выхода n, где n представляет номер сигнала (от 1 до 4). |
Значение для 0 | Введите состояние, связанное со значением 0. По умолчанию ВЫКЛ. |
Значение для 1 | Введите состояние, связанное со значением 1. По умолчанию ВКЛ. |
Таблица измерений
Выбранные характеристики измерений и сигналов, включая заданные пользователем характеристики для импульсных выходов, отображаются в таблице измерений.