DOCA0098RU-09

Встроенные счетчики импульсов

Встроенные счетчики импульсов обладают определенными характеристиками измерений.

Характеристики измерений

Данная таблица описывает характеристики измерений встроенного счетчика импульсов Schneider Electric:

Поле Описание Комментарий
Подключено к Отображает вышестоящее устройство и номер цифрового входа, к которому подключено устройство. Номер цифрового входа можно изменить. В списке перечислены только доступные цифровые входы вышестоящего устройства. Устройство можно отключить, выбрав Подключенные устройства отсутствуют в списке вышестоящего устройства. Из этого списка можно переключиться с одного вышестоящего устройства на другое.
Вес импульса Счетчик активной энергии увеличивает показание на это значение каждый раз, когда принимается импульс. Список ограничивается значениями, которые соответствуют выбранному типу счетчика. Значение нельзя изменить, если имеется только один возможный вес импульса, например со счетчиком iEM2000T.(1)
Смещение Устанавливает смещение для активной энергии. Значение может быть положительным или отрицательным. Позволяет запустить счетчик со значением, которое можно считывать на дисплее счетчика.
Верхний диапазон Определяет, когда счетчик активной энергии сбрасывается на ноль. Счетчик сбрасывается на ноль, когда достигает введенного значения.
(1) Для получения дополнительной информации см. специальную документацию для счетчика импульсов.

Таблица измерений

Активная энергия рассчитывается в соответствии с частотой принятых импульсов.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?