DOCA0098RU-09

Параметры конфигурации устройства Ethernet

Для устройств Ethernet, подключенных к Com’X, имеется ряд параметров.

Данная таблица показывает, как конфигурировать устройства Ethernet:

Поле Описание
Хост Определяет IP-адрес устройства.
Порт

Определяет номер порта

502 используется для Modbus.

Идент. код подчиненного устройства

Дает адрес только для счетчиков или устройств Modbus TCP.

Локальный ID

Адрес для использования при доступе к данным с устройства от внешнего клиента. Локальный ID должен быть уникальным.

Параметр конфигурации можно отключать, только если регистрация данных отключена для обновляемого устройства.

See Starting the Data Logging.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?