DOCA0098RU-09

Заводские настройки в таблице измерений устройства

Некоторые изменения выбраны в таблице измерений устройства по умолчанию.
Тип устройства Измерение
Счетчик импульсов
  • Индекс цикла
Контактор/импульсное реле
  • Состояние
  • Число рабочих часов
Электрический счетчик учета потребления
  • Активная энергия
  • Реактивная энергия
Измеритель мощности
  • Активная энергия
  • Реактивная энергия
Температурный датчик сопротивления (RTD) Температура
Аналоговые датчики 0–10 В / 4–20 мА Аналоговое значение
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?