Чтение регистров устройства
Ниже приведены настройки функции Читать регистры устройства.
Параметр | Описание | Опции |
---|---|---|
Имя устройства | Выбирает устройство для чтения из списка ранее добавленных устройств. Чтение с устройства, не определенного в списке, можно выполнить, введя его локальный ID. | — |
Локальный ID | Адрес (локальный ID) устройства для чтения. |
1-255 По умолчанию: 1 |
Начальный регистр | Первый регистр для чтения. | По умолчанию: 1000 |
Число регистров | Число регистров для чтения. |
1-125 По умолчанию: 10 |
Регистр | Столбец, отображающий номера регистров. | — |
Значение |
Столбец, отображающий данные, хранимые в каждом регистре. Полученные значения зависят от устройства, соединенного с Com’X. Для получения дополнительной информации о значениях, хранимых в регистрах, обратитесь к документации для подключенного устройства. |
— |
Тип данных | Меню для выбора типа данных хранения и формата регистров (десятичный, шестнадцатеричный, бинарный или ASCII), которые вы хотите передать. |
Выберите регистры хранения, входные регистры, выходные обмотки, входные обмотки или ID устройства. По умолчанию: Регистры хранения. |