Функции интерфейса пользователя
Основная вкладка | Подвкладка | Описание |
---|---|---|
Настройки | Общие настройки | Конфигурирует дату и время, настройки сети, настройки прокси-сервера, параметры публикации и настройки точки доступа Wi-Fi. |
Настройки сайта |
|
|
Связь | Конфигурирует последовательный порт Modbus, шлюз Modbus, фильтр TCP/IP и дополнительные настройки Ethernet. Настройка и создание сети ZigBee. | |
Безопасность | Обновляет сертификат SSL и настройки межсетевого экрана. | |
Управление пользователями | Используется для создания и редактирования групп и пользователей. | |
Ссылки | Конфигурирует ссылки на документацию (файловые и URL). | |
События | Конфигурирует настройки событий и определяет пользовательские события. | |
Управление пользовательскими страницами | Создание и добавление пользовательских веб-страниц в Com’X. | |
Настройки устройств | – | Конфигурирует архитектуру измерений и данные для регистрации и публикации. |
Таблица измерений | – | Отображает счетчики с метаданными и данными для регистрации. |
Ввод в эксплуатацию | – |
|
Мониторинг | Данные в реальном времени | Дает базовые показания выбранных устройств. Характеристики включают страницы для просмотра отдельного устройства и сводной таблицы устройств. |
Панели управления | Дает графическое представление совокупного потребления энергии за период времени для всех устройств, для которых включена регистрация данных, и информацию по анализу тенденций для других электрических свойств. | |
Управление | Сбросы настроек устройств | Обеспечивает возможность выполнения сбросов, определенных для устройства, и отображает дату и время проведения каждого сброса. |
Установка времени устройства | Дата и время сброса отображаются, только если устройство поддерживает данную функцию. | |
Диагностика | Статистика | Отображает диагностические данные, используемые для устранения неполадок сети. |
Чтение регистров устройства | Позволяет пользователям читать данные регистров локальных и удаленных устройств Modbus, соединенных с Com’X. | |
Проверка связи | Проверяет работоспособность связи устройств Modbus, сконфигурированных на Com’X. | |
Пользовательская библиотека | – |
|
Техническое обслуживание | Журналы |
Показывает дату, время и описание:
|
Настройки системы |
|
|
События |
|