Обзор интерфейса пользователя
На данном изображении показана структура интерфейса:
Баннер
Баннер в верхней части всех страниц отображает следующую информацию:
Состояние | Регистрация данных: состояние регистрации данных можно активировать на вкладке Ввод в эксплуатацию. |
Периодическая публикация: состояние публикации данных можно активировать на вкладке Ввод в эксплуатацию. | |
Доступная память: показывает доступную память для регистрации данных. | |
Общая информация | Ссылка «имя пользователя/admin»: отображает подключенного пользователя. |
О программе: нажмите, чтобы получить доступ к информации по вашему Com’X 510 и GPRS- или 3G-модему (серийный номер и MAC-адрес), портам IPv4 Ethernet, адресу IPv6 и версиям программного обеспечения. | |
Выход: для выхода из сеанса работы нажмите Выход или закройте браузер. Рекомендуется выполнить выход из системы устройства Com’X 510, если оно не используется. | |
Время: отображение времени в соответствии с Настройками даты и времени. |
Основные вкладки и подвкладки
Подвкладки отображают подменю под выбранной основной вкладкой. Вы можете сделать закладки в своем браузере на каждую подвкладку веб-интерфейса Com’X 510.
Командные кнопки
Командные кнопки соответствуют выбранной вкладке и изменяются. Данная таблица описывает интерфейсные кнопки:
Кнопка | Действие |
---|---|
Сохранить изменения |
Подтверждает изменения. Отключена, если:
|
Отменить | Отменяет изменения для возврата к последним сохраненным настройкам. |