DOCA0098RU-09

Связь

Безопасность Ethernet

Com'X поддерживает две отдельные сети Ethernet для организации изолированной сети устройства, двух отдельных инфраструктурных опорных сетей или коммутируемой сети.

Безопасность беспроводной сети

Безопасность беспроводной сети Com'X может быть обеспечена с помощью WPA2 (рекомендуется), WPA или WEP.

Фильтр Modbus TCP/IP

Фильтр Modbus TCP/IP контролирует, с каких IP-адресов разрешена связь с Com'X и нижестоящими устройствами с помощью Modbus TCP/IP.

Минимизация количества IP-адресов, которые могут осуществлять доступ к устройству снижает вероятность несанкционированных вторжений.

По умолчанию данная функция выключена. При ее включении назначается уровень доступа Чтение для любого клиента Modbus TCP/IP не из фильтрованного списка. Установка значения поля Доступ по умолчанию на Нет блокирует все клиенты Modbus TCP/IP не из фильтрованного списка.

Если позволяет архитектура вашей системы, рекомендуется включить эту функцию.

** See Modbus TCP/IP Filtering
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?